This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17DCK 输出电气规格

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981825/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17dck-output-electrical-specification

器件型号:SN74LVC1G17

在设计一个电容器(0.1uF)直接连接到 SN74LVC1G17DCK 的输出引脚的电路时、会产生什么影响?

输出引脚和电容器之间没有限制电阻器。(=oohm)

1)是否存在 EOS (电气过载)破坏的风险?

2)我想确认、在从高电平转换为低电平或从低电平转换为高电平的时间内、故障发生之前、应流经多少过大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流仅受缓冲器自身输出阻抗(约17 Ω)和电容器的 ESR 的限制。 这将超过绝对最大额定值、并且确实会损坏器件。

    绝对最大额定值为±50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.好的、谢谢。

    2、不应超过±50mA 的秒数?

      我使用 PSPICE 模型进行了仿真。

      因此、即使仅连接10pF、也会超过指定值(±50mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSpice 模型并不完美-它们只能向您显示性能的估计值。 在现实世界中、在10pF 负载下进行开关期间、器件不可能超过50mA。

    除非数据表另有说明、否则建议在不添加串联限流电阻器的情况下不超过70pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.1uF 连接是否会影响长期可靠性?
    实际上、您是否有办法调查流过的电流值?

    我想知道对大规模生产的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100000 pF 大于70pF。 当然、这会影响可靠性。

    3.3V/50mA =Ω μ A。 但您 Ω 远离绝对最大额定值、因此在电容器前串联使用100 μ F 电容器。

    为什么您需要在输出端使用如此大的电容器? 您要尝试解决的实际问题是什么?