This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:当环境温度为60deg 时、输出电压不会低于1V

Guru**** 2539820 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LXC8T245, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980474/txb0108-output-voltage-doesnt-goes-below-1v-when-ambient-temperature-is-60deg

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245SN74LVC1G17

您好,  

我们在需要改变电压的应用之一中使用 TXB0108。 附加在线路图中。 我们看到、在大约60deg 的温度下、输出端(MD_RX)的电压不会降至0.6V 以下、从而导致通信停止。 即使在正常工作温度下、输出电压也不会低于0.4V。 但我们没有看到通信停止。  

我们尝试将输出电阻器(R21)的值更改为高达100k 的更高值、但没有成功。 但是、当我们尝试将基极电阻器(R22)更改为更高的值时、我们观察到输出电压发生了变化。 当 R21为47k、R22为75k 时、TXB 行为不随温度变化。  

请有人用计算方法解释 温度和基极电阻在附加电路中的影响。  

此致

Chiru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiru、

    现在、让我们从公式中取出温度、只关注室温下的问题。 该器件的驱动强度非常弱。 如果您参考数据表中的方框图、您将看到它在 I/O 上有一个4K 串联电阻器 这意味着、如果您尝试通过该电阻器灌入大量电流、您将创建看到的直流偏移。 围绕 BJT 调整电阻器可调节电流。 我最终会推荐更适合此应用的不同器件。 SN74LXC8T245是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 4.7k Ω 基极电阻器、TXB µA µA 必须从基极灌入大约200k Ω 电流、从集电极灌入大约20k Ω 电流。 µA、TXB 输出的总电阻不超过20 μ A。

    TXB 输出应与高阻抗 CMOS 输入配合使用。 要将3.8V 输出信号转换为较低的电压、请使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G17。

    为什么该信号首先通过 TXB? 驱动输出电路是否也能与3.0 V 信号一样工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意这是错误的设计。 使用 TXB 的电路板无法更改。 因此、我们必须使用晶体管进行电平位移。

    但知道我需要进行数学分析并提供解决方案、这样我就不会对设计产生太大的影响。 无法通过数学方法得出当温度升高时、MD-Rx 的压降为何很高。

    请提供数学方程式

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiru:

    很抱歉让我失望、但今天我不会推导出任何方程式。

    下面的仿真显示了电路的基本工作原理:

    在最佳情况下、我希望输出端电压大约为0.6V、但考虑到电路不理想、这会因组件而异并随温度的变化而显著变化。 请注意、TXB 输出端的4K 电阻器上存在587mV 压降、这是由晶体管发射极电流引起的。

    更好的解决方案是用更大的值替换基极电阻器、以减少进入 TXB 转换器所需的灌电流。  我尝试使用更好的直流结果对其进行仿真:

    不过,这仍然不是一个好的解决方案--有了瞬态,您可能会在"负载"连接处得到相当大的电压尖峰。

    -

    我建议将整个设置替换为缓冲器、例如由1.8V 供电的 SN74LVC1G17。

    这将为 TXB 提供一个非常高的阻抗输入、以防止任何负载问题、并在输出端提供出色的信号质量。