This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:CS 引脚上的缓慢斜坡

Guru**** 2524840 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979260/sn74axc4t774-slow-ramp-on-cs-pin

器件型号:SN74AXC4T774

大家好、

我的客户使用 SN74AXC4T774 EVM 测试了 SPI 电压转换(1.8V 至3.3V)、发现 SS (A4引脚)的斜升时间非常慢。 根据 SoC 的设计指南、在 SS 线路上添加了一个上拉电阻器。 他们尝试了10kohm 和1kohm、斜升模式非常相似。 您是否知道导致这种情况的原因?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC kΩ 非常弱的下拉电阻(100k Ω)。 这无法解释这种缓慢的斜升。

    是否有任何其他连接到 SS 线路的设备?

    您能否为电源添加曲线? 我怀疑 SoC 本身无法将线路驱动得更高。 (这可以通过断开 SS 与 AXC 的连接来证明。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    没有其他东西连接到 SS 线路。

    下面是 VCCA (CH3) 和 SS (CH4)的范围。 SS 线路以某种方式拉低、我认为 SoC 出于某种原因将其释放、然后通过4T774的内部下拉电阻器将其拉低。 但我不知道为什么会发生这种情况。

    3.正如您在下面的范围内看到的那样,SoC 能够将线路驱动到高电平。 我们将 SoC 连接到 SPI 闪存(没有4T774)、运行良好。

    (缩小以上内容)

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此缓慢斜升是由电源引起的。

    AXC 在0.65V 电压下开始工作。在较低的电源电压下、无法保证正常运行。 我想方向控制还不起作用。