请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC8T245 您好!
我希望使用 SN74AXC8T245PWR IC 将1.8V 电压转换为2.5V 或2.5V 电压、并将该 IC 置于 RGMII 线路中。 我生产了一个小型测试卡、并将 SN74AXC8T245 IC 放置在 RGMII MAC 和 Marvell ETH 交换机之间、这两者也处于 MAC 模式。 您能否分享 RGMII 线路中 SN74AXC8T245PWR 的一些指南、应用手册和电路设计示例? 我无法看到信号正确通过 SN74AXC8T245。 存在一些失真和低级别问题。
此致、
阿赫迈特
提前感谢。
此致