This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:RGMII 电平转换器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979679/sn74axc8t245-rgmii-level-translator

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

我希望使用 SN74AXC8T245PWR IC 将1.8V 电压转换为2.5V 或2.5V 电压、并将该 IC 置于 RGMII 线路中。 我生产了一个小型测试卡、并将 SN74AXC8T245 IC 放置在 RGMII MAC 和 Marvell ETH 交换机之间、这两者也处于 MAC 模式。 您能否分享 RGMII 线路中 SN74AXC8T245PWR 的一些指南、应用手册和电路设计示例? 我无法看到信号正确通过 SN74AXC8T245。 存在一些失真和低级别问题。

此致、

阿赫迈特

 

提前感谢。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    这是一种通用转换器、可用于许多应用。 数据表中提供了使用该器件所需的所有指南。 RGMII 具有一些严格的时序要求、通常需要高数据速率、因此该器件可能很难实现。 如果布局不理想、这也会增加一些问题。

    您是否能够提供信号的任何示波器截图、以便我可以看到您遇到的问题并帮助进行调试?