Other Parts Discussed in Thread: LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102 主题中讨论的其他器件:LSF0102
大家好、
我们的客户设计了网关项目、以使用适用于 MDC/MDIO (3.3V -> 1.8V)的 TXS0102DCUR 电平转换
所以他们想知道
TXS0102DCUR 电平位移是否能够用于 MDC/MDIO 接口应用?
MDC/MDIO 应用的最大频率是多少?
目前、我们使用的 MDC 频率为7.68MHz、我们使用的 MDIO 频率为~4MHz、是否适用于电平位移规格???
谢谢