This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:该器件可支持的最大频率?

Guru**** 2767945 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977251/txs0102-the-max-frequency-this-device-can-support

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:LSF0102

大家好、
    我们的客户设计了网关项目、以使用适用于 MDC/MDIO (3.3V -> 1.8V)的 TXS0102DCUR 电平转换

 所以他们想知道

TXS0102DCUR 电平位移是否能够用于 MDC/MDIO 接口应用?

MDC/MDIO 应用的最大频率是多少?


目前、我们使用的 MDC 频率为7.68MHz、我们使用的 MDIO 频率为~4MHz、是否适用于电平位移规格???

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第6.9节指出、推挽驱动的最大速度为24Mbps、开漏驱动的最大速度为2Mbps。

    通常、MDIO 是漏极开路。 在这种情况下、您可能需要一个更快的转换器(例如具有强上拉电阻器的 LSF0102)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    我们是否有更快的电平转换器和 具有 TXS0102DCUR 的 P2P?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。