This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:3.3V 电源轨上的输入高电平?

Guru**** 2535700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977475/sn74lvc2g07-input-high-level-on-3-3v-rail

器件型号:SN74LVC2G07

我对这些缓冲器的输入电压限制感到有点困惑。  在3.3V 电压轨上、它只显示最小2V、不表示最大值。   

因此,如果它在3.3V 电源轨上运行,它是否可以接受5V 输入 ?!   我会假设不是因为它没有指定"5V 容限输入"、但我想检查这个...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    您看到的2V 是指 VIH、VIH 是可识别为逻辑高电压的最小输入电压。 表下方的几行列出了输入电压、作为"输入电压"、输入电压范围为0至5.5V。
    此设备的功能实际上涵盖了以下内容:
    "输入和开漏输出接受高达5.5V"的电压

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    我确实看到“  输入和开漏输出接受高达5.5V 的电压”的位置,但如果芯片在5V 上运行,那将是正常现象。 如果它刚刚说“输入可耐受5V 电压”,那么无论输入电压如何,它都可以接受5.5V 输入,即使电源轨电压为3.3V 也是如此。 因此、我仍然不确定3.3V 的电源轨电压是否可以接受5V 输入电压。

    好的、我查看了同一器件的不同制造商数据表...

    我想它的所有内容都包含在措辞中…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我看到您是如何解释措辞的。 我会尝试将其清除一些、以便您将来也能阅读这些数据表。
    因此、如果您查看输入电压规格(低于)中的额定电压、则这是一个实际的导通电压、而不是 Vcc。 这表明额定电压是在所有 Vcc 范围内的建议规格内、而不是针对单个 Vcc 电平。  



    您还可以检查是否有钳位二极管会限制您的电压是否高于 Vcc。 我们在此提供了有关此主题的常见问题解答:

     我希望这一切都有所帮助!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!