请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G99 主题中讨论的其他器件:UCC27211A-Q1、 SN74LVC2G17、
您好、TI 专家、
我的客户希望使用逻辑 IC 和 MOSFET 设计放大电路。
为了方便起见、他们绘制了一张图。 请参见下图;
首先、它们生成频率介于1MHz 至3MHz 之间的 PLL 信号、并经过3个逻辑 IC、SN74LVC1G99、SN74LVC2G17和 UCC27211A-Q1。
他们担心这3个逻辑 IC 能够支持这种超过1MHz 的 PWM 信号。
您能否验证该图、尤其是 PWM 频率? 我在数据表中找不到有关这方面的任何数据。
如果现在可以正常工作、请建议更换一些 IC。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase