This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99:它能否支持超过1MHz 的频率?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1, SN74LVC2G17, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976274/sn74lvc1g99-can-it-support-over-1mhz-frequency

器件型号:SN74LVC1G99
主题中讨论的其他器件:UCC27211A-Q1SN74LVC2G17

您好、TI 专家、

我的客户希望使用逻辑 IC 和 MOSFET 设计放大电路。

为了方便起见、他们绘制了一张图。 请参见下图;

首先、它们生成频率介于1MHz 至3MHz 之间的 PLL 信号、并经过3个逻辑 IC、SN74LVC1G99、SN74LVC2G17和 UCC27211A-Q1。

他们担心这3个逻辑 IC 能够支持这种超过1MHz 的 PWM 信号。

您能否验证该图、尤其是 PWM 频率? 我在数据表中找不到有关这方面的任何数据。

如果现在可以正常工作、请建议更换一些 IC。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase、

    这些逻辑器件不会出现该频率问题。 我不支持栅极驱动器器件、我建议转到电源管理论坛、询问有关该器件的问题。