This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:CLK 和 DAT 的 TPD (min)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/974913/txs0206-tpd-min-of-clk-and-dat

器件型号:TXS0206

大家好、

我的客户正在考虑使用 TXS0206。 条件为 VCCA=3.3V 和 VCCC=1.8V。

客户想知道 CLK 和 DAT 的 tpd 最小值。 我知道最小值尚未经过测试、但您能估计它吗? 客户担心他们应该考虑多大的可变性。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏信号被主动驱动为低电平。 因此、其他值的可变性与 H 至 L 值的可变性大致相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否意味 着 CLK 和 DAT 最小值与后面的蓝色 H 至 L 值大致相同? 因此、它大约为2.4ns 至2.5ns。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。