This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:输入电压与输入电流间的关系

Guru**** 2503485 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973934/sn74ahct1g125-input-voltage-vs-input-current

器件型号:SN74AHCT1G125

您好!

我的客户正在考虑使用 SN74AHCT1G125。

您是否有输入电压与输入电流的数据?

当输入电压为3.3V 时、他们希望知道输入电流。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有高阻抗。 泄漏电流被指定为 II

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有图形显示输入电流轴更窄(最大±5mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况 II 是5mA 的5000th、典型值甚至更小、因此该曲线在该图中也不可见。

    泄漏电流足够小、因此其确切特性无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    没有、我们没有该数据的图。

    使用进行设计的正确值是数据表中提供的最大值1uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢你的答复。

    AHC (由 Clemens-San 显示)的输入电流特性是否与 AHCT 的输入电流特性相似?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型输入电流是相同的。 (AHC 和 AHCT 之间的唯一区别是输入晶体管阈值、但泄漏电流主要由 ESD 保护电路决定。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如 Clemens 所说、输入结构实际上是相同的、大多数输入泄漏电流来自 ESD 结构。 AHC (T)逻辑系列的典型输入泄漏非常低。