This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:是否可以将引脚1接地(列为未连接)?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973735/sn74lvc1g17-q1-is-it-ok-to-ground-pin-1-listed-as-not-connected

器件型号:SN74LVC1G17-Q1

您好、专家

数据表中的引脚1列为 N.C.(未连接)。

我的客户想知道是否可以将引脚1连接到 GND (对于他们的应用、他们更喜欢不使用任何悬空引脚)。

是否可以确认 GND 引脚1是否正常?

谢谢、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、该引脚未在内部连接到 IC、因此可将其接地。