请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G17-Q1 您好、专家
数据表中的引脚1列为 N.C.(未连接)。
我的客户想知道是否可以将引脚1连接到 GND (对于他们的应用、他们更喜欢不使用任何悬空引脚)。
是否可以确认 GND 引脚1是否正常?
谢谢、
Jim B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家
数据表中的引脚1列为 N.C.(未连接)。
我的客户想知道是否可以将引脚1连接到 GND (对于他们的应用、他们更喜欢不使用任何悬空引脚)。
是否可以确认 GND 引脚1是否正常?
谢谢、
Jim B