请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2T45 您好!
尽管它不是其主要功能、但我想确保使用总线收发器 SN74LVC2T45为 两个光耦合器(每通道1个)供电(命令)时没有问题。 每个光耦合器所需的最大电流为20mA。
初级侧电源 VCCI (µC Ω 侧)为3.3V、次级侧电源 VCCO (光侧)为5V。
您能确认没有风险吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
尽管它不是其主要功能、但我想确保使用总线收发器 SN74LVC2T45为 两个光耦合器(每通道1个)供电(命令)时没有问题。 每个光耦合器所需的最大电流为20mA。
初级侧电源 VCCI (µC Ω 侧)为3.3V、次级侧电源 VCCO (光侧)为5V。
您能确认没有风险吗?
谢谢你