This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:使用 SN74LVC 命令 OPTO

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969762/sn74lvc2t45-using-a-sn74lvc-to-command-opto

器件型号:SN74LVC2T45

您好!

尽管它不是其主要功能、但我想确保使用总线收发器 SN74LVC2T45为 两个光耦合器(每通道1个)供电(命令)时没有问题。 每个光耦合器所需的最大电流为20mA。


初级侧电源 VCCI (µC Ω 侧)为3.3V、次级侧电源 VCCO (光侧)为5V。

您能确认没有风险吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 能够驱动20mA 负载。

    (但是、您应远离光耦的绝对最大额定值。)