Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF-EVM
主题中讨论的其他器件:LSF0108、
尊敬的 TI 支持:
Octo-SPI 总线的电压电平将通过电平转换器进行转换。
我们的应用需要改变两侧和 OpenDrain 电路上的电压、这就是我们将 LSF0108作为目标的原因。
在最坏的情况下、我们有一个由六个(或更多)电平转换器组成的单面并行连接。
我们担心、电平转换器的并行连接会导致信号边沿较差、从而降低可实现的信号速度。
对于我们的应用、我们必须保证信号速度超过15MHz。
在我们将 LSF0108包含在设计中之前、我们要通过仿真和我们自己的一系列测量来测试信号如何由于并行连接而变化。
您能否为我们提供 LSF0108的 SPICE 模型?
您是否可以为我们提供多个 LSF-EVM 板、以便我们可以执行我们自己的一系列测量?
提前感谢、致以诚挚的问候
Lukas