大家好、
TXS0108E 在2019年1月的版本中将 Vcca 从1.2V 更改为1.4V。 但是、在旧设计中、我们的客户使用 TXS0108E 将 Vcca=1.2V 至 Vccb=3.3V
需要您的确认:
1) 1) 您能告诉我们为什么要将 TXS0108E 的 Vcca 从1.2V 更改为1.4V 吗?
2) 2) 对于旧设计(Vcca=1.2V 至 Vccb=3.3V)、如果使用新材料、您会有任何风险吗? 有指南吗?
谢谢!
BR
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TXS0108E 在2019年1月的版本中将 Vcca 从1.2V 更改为1.4V。 但是、在旧设计中、我们的客户使用 TXS0108E 将 Vcca=1.2V 至 Vccb=3.3V
需要您的确认:
1) 1) 您能告诉我们为什么要将 TXS0108E 的 Vcca 从1.2V 更改为1.4V 吗?
2) 2) 对于旧设计(Vcca=1.2V 至 Vccb=3.3V)、如果使用新材料、您会有任何风险吗? 有指南吗?
谢谢!
BR
Marvin
您好、Marvin、
我想您可能在另一个主题中误读了我的回答。 我表示,在确定 NME 封装的特性时发现了此问题,而不是仅与 NME 封装有关。
这适用于 TXS0108E 的所有封装型号、也是更改数据表的原因。
在1.2V 至1.4V VCCA 之间运行的设计可能仍会继续运行、但所生产的某些器件可能不符合之前的数据表限制的风险有限、因此在 VCCA <1.4V 时器件运行存在风险。