This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:设计风险、因为 TXS0108E#39;s Vcca 从1.2V 更改为1.4V

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967953/txs0108e-design-risk-because-txs0108e-s-vcca-is-changed-from-1-2v-to-1-4v

器件型号:TXS0108E

大家好、

TXS0108E 在2019年1月的版本中将 Vcca 从1.2V 更改为1.4V。 但是、在旧设计中、我们的客户使用 TXS0108E 将 Vcca=1.2V 至 Vccb=3.3V

需要您的确认:

1) 1)     您能告诉我们为什么要将 TXS0108E 的 Vcca 从1.2V 更改为1.4V 吗?

2) 2)     对于旧设计(Vcca=1.2V 至 Vccb=3.3V)、如果使用新材料、您会有任何风险吗? 有指南吗?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 上一个数据表、VCCA 中的电压为1.2V、这是更改为1.4V?的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我们的客户使用的是 TXS0108EPWR (PW 封装)、而不是 NME 封装。

    因此、对于我们客户的现有设计(1.2V->3.3V)、他们应该继续使用 TXS0108EPWR (PW 封装)、对吧?

    这里是否存在任何潜在风险?

    谢谢!

    BR

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我想您可能在另一个主题中误读了我的回答。 我表示,在确定 NME 封装的特性时发现了此问题,而不是仅与 NME 封装有关。

    这适用于 TXS0108E 的所有封装型号、也是更改数据表的原因。

    在1.2V 至1.4V VCCA 之间运行的设计可能仍会继续运行、但所生产的某些器件可能不符合之前的数据表限制的风险有限、因此在 VCCA <1.4V 时器件运行存在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    对于现有项目(1.2V 至3.3V)、TXS0108EPWR (PW 封装)仍存在设计风险、对吧?

    我们是否有采用 TXS0108EPWR (PW 封装)的 P2P 解决方案? 我们将建议客户在现有项目中使用 P2P 代替它。

    谢谢!

    BR

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    是的、没错。

    不、没有 P2P 替代。

    如果您知道有关应用的一些详细信息(负载、信号方向、比特率等)、我们可以尝试找到替代方案。