This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16827:在 IBIS 中对 AVC DOC 建模

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989505/sn74avc16827-modeling-avc-doc-in-ibis

器件型号:SN74AVC16827

尊敬的 TI:

我的问题涉及以下方面:

我将您的 IBIS 模型用于此部件、此部件具有 DOC 并且正在驱动超过2.5英寸的迹线的存储器、并且负载上存在大量过冲、大约为2V。

您提供的 IBIS 模型是否能够准确模拟输出 FET 的导通和关断以实现 DOC?

我认为这不是因为我遇到了大量过冲、而且这种动态行为可能很难使用 IBIS 3.2 2004进行建模、这正是我在 IBIS 模型中看到的。

例如、在关闭第二个 PFET 之前、它必须感测到输出达到一个特定的值。

但是,当然,我远未成为这方面的专家,因此我向大家提出的问题。  

如果我知道模型是准确的、那么我将能够适当地处理这个问题。

非常感谢 TI、

Ned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ned、

    乍一看、我想说您可能是对的-我不确定是否可以为 IBIS 中的器件对 DOC 进行建模。

    让我来看看这个、然后返回给您。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ned、

    仔细看、IBIS 本身的注释部分显示:

    - IBIS 3.2语法无法描述的特性
    动态更改的任何输出结构
    转换期间的阻抗。 此器件使用类似器件
    输出结构、因此仿真结果
    可能不准确。 TI 建议使用 SPICE
    在仿真精度很重要时进行仿真。

    这与 IBIS 模型的创建方式有关-在 IBIS 中模仿 DOC 的方式并不是一个好方法。 如果您对 TI 如何创建 IBIS 模型感兴趣、我建议您阅读此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/szza034/szza034.pdf

    谢谢!

    乍得克罗斯比