This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:能否并行连接4个 SN74LV1T34?

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989483/sn74lv1t34-can-i-connect-4-sn74lv1t34-in-parallel

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74LVC244A

尊敬的 TI 团队:

我尝试使用来自 Raspberry Pi 的 PWM 信号来控制4个无刷电机。 电机控制器是 ATMEGA328P。

我使用 SN74LV1T34将5V PWM 转换为3.3V PWM。 在我的架构中、Raspberry Pi PWM 输出拆分为4个输出、每个输出在电机控制器侧向下转换为3.3V。

我的问题是、我是否可以并行连接4个 SN74LV1T34并使用 Raspberry Pi 进行控制?

此配置中的输入阻抗/电流是否发生变化? 我没有在 Raspberry Pi GPIO 和 SN74LV1T34输入引脚之间连接任何串联电阻器。

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LV1T34可用于将5V PWM 信号转换为3.3V PWM 信号、您可以将四个 SN74LV1T34器件的输入连接在一起以产生相同的 PWM 输出、但不应将四个 SN74LV1T34器件的输出直接连接在一起。

    我建议查看十六进制或八进制缓冲器、以减少系统中的器件数量。 例如、SN74LVC244A 是八路缓冲器、可在电源(以及输出)设置为3.3V 时支持5V 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    每个 SN74LV1T34的输出被连接至单独的电机控制器、这是因为它们全部被物理放置在单独的子系统中。  

    您能告诉我  SN74LV1T34的输入阻抗 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件具有高阻抗输入。 电气特性表提供了确定输入阻抗所需的条件:

    MΩ 给定的最大泄漏电流、您可以确定最小输入电阻- R = V/I = 5.5/1uA = 5.5m Ω

    输入电容直接提供、最大值为10pF。