Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC244A
尊敬的 TI 团队:
我尝试使用来自 Raspberry Pi 的 PWM 信号来控制4个无刷电机。 电机控制器是 ATMEGA328P。
我使用 SN74LV1T34将5V PWM 转换为3.3V PWM。 在我的架构中、Raspberry Pi PWM 输出拆分为4个输出、每个输出在电机控制器侧向下转换为3.3V。
我的问题是、我是否可以并行连接4个 SN74LV1T34并使用 Raspberry Pi 进行控制?
此配置中的输入阻抗/电流是否发生变化? 我没有在 Raspberry Pi GPIO 和 SN74LV1T34输入引脚之间连接任何串联电阻器。
提前感谢。