This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:动态功耗计算

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985981/sn74lvc8t245-dynamic-power-consumption-calculation

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

我想定义转换器的动态功耗(SN74LVC8T245)。

我的8通道转换器具有以下特性、可连接具有3、3V 存储器的2、5V FPGA 组。 :

Vcca=2、5V

Vccb=3、3V

f=1MHz (8个输出开关)

CL=8pF (每个通道的存储器输入电容)

根据  SN74LVC8T245数据表、CPD=2pF。

应用"CMOS 功耗与 CPD 计算、文献编号 SCAA035 "中描述的公式、我得到:  

>对于瞬态功耗:

PT = CPD x VCC² x FI x NSW = 2pF x 2,5² x 1MHz x 8 = 0、1mW、即它= 0、25mA

> 对于容性负载功耗为:

PL = CL x VCC² x fo x NSW (CL 是每个输出的负载)= 8pF x 3,3² x 1MHz x 8 = 0、69mW、即 IL = 0、21mA

查看文档 SCAA035:

--> 图8 (单路输出开关时的功耗) 表示大约 1mA@1MHz 的动态电流

--> 图7 (所有输出切换时的功耗)表示25mA @1MHz 左右的动态电流

1) 8路输出开关的功耗(图7)与1路输出开关的8倍功耗(图8)-->有何解释?

2)功率计算@1MHz 与图7数据(比率=100)有很大不同->计算中一定会有什么问题?

3)  3)在 SN74LVC8T245数据表中、CPDA 和 Cpdb 之间的区别是什么? 我应该考虑哪一个值?

感谢您的高精度。

巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baptiste、您好!

    我不会过多地关注这些数字、缩放会使您难以看到、可能存在一些测试设置差异、但这些差异并未突出显示。 它们有助于了解随着工作频率的增加而出现的趋势。 这些公式将在计算最坏情况时发挥很好的作用、因此它们应提供可靠的估算。 对于每个公式、我建议使用3.3作为 Vcc、并使用正确的 CPD 值。

    对于 CPD、您将把 CPDA 和 Cpdb 相加、以获得数据流的预期方向:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答