Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
您好!
我想定义转换器的动态功耗(SN74LVC8T245)。
我的8通道转换器具有以下特性、可连接具有3、3V 存储器的2、5V FPGA 组。 :
Vcca=2、5V
Vccb=3、3V
f=1MHz (8个输出开关)
CL=8pF (每个通道的存储器输入电容)
根据 SN74LVC8T245数据表、CPD=2pF。
应用"CMOS 功耗与 CPD 计算、文献编号 SCAA035 "中描述的公式、我得到:
>对于瞬态功耗:
PT = CPD x VCC² x FI x NSW = 2pF x 2,5² x 1MHz x 8 = 0、1mW、即它= 0、25mA
> 对于容性负载功耗为:
PL = CL x VCC² x fo x NSW (CL 是每个输出的负载)= 8pF x 3,3² x 1MHz x 8 = 0、69mW、即 IL = 0、21mA
查看文档 SCAA035:
--> 图8 (单路输出开关时的功耗) 表示大约 1mA@1MHz 的动态电流
--> 图7 (所有输出切换时的功耗)表示25mA @1MHz 左右的动态电流
1) 8路输出开关的功耗(图7)与1路输出开关的8倍功耗(图8)-->有何解释?
2)功率计算@1MHz 与图7数据(比率=100)有很大不同->计算中一定会有什么问题?
3) 3)在 SN74LVC8T245数据表中、CPDA 和 Cpdb 之间的区别是什么? 我应该考虑哪一个值?
感谢您的高精度。
巴蒂斯特