请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986529/sn74lv123a-1-sec-timer
器件型号:SN74LV123A各位专家、您好!
我的客户希望通过 SN74LV123A 设计1秒计时器。 客户使用 RT=100Kohm/CT=10uF 测试了该器件将近1秒的计时器。 客户获得了良好的结果、但客户想知道 RT 和 CT 是否具有合理的价值。 或者您有什么建议吗?
Cext 和 Cext/Rext 端子在芯片内有 ESD 保护二极管、对吧?
此致、
福吉瓦拉