This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:1秒计时器

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986529/sn74lv123a-1-sec-timer

器件型号:SN74LV123A

各位专家、您好!

我的客户希望通过 SN74LV123A 设计1秒计时器。 客户使用 RT=100Kohm/CT=10uF 测试了该器件将近1秒的计时器。 客户获得了良好的结果、但客户想知道 RT 和 CT 是否具有合理的价值。 或者您有什么建议吗?

Cext 和 Cext/Rext 端子在芯片内有 ESD 保护二极管、对吧?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    是的、Cext 和 Cext/Rext 端子确实具有内部 ESD 保护。

    电 μF 值不受限制、因此10 μ F 没问题。

    电阻器值将取决于工作温度范围。 在高达85C 的温度下、μA 值为2.5 μ F、在高达125C 的温度下、μA 值为25 μ F:

     高达85C 的 kΩ 下使用100k Ω 电阻没有问题。  kΩ、对于高达125C 的工作温度、我建议将 RT 保持在20 μ s 以下。 这是为了防止泄漏电流在高温和某些可能的工艺变化下在电阻器上产生过多的压降。