This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:毛刺脉冲参考

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011551/sn74lvc2g07-glitch-consult

器件型号:SN74LVC2G07

大家好、

 您能在下面看到问题描述吗? 随附了详细的波形屏幕截图。 谢谢

  1. 客户发现 IC 输入端存在串扰干扰、但输出端没有尖峰。 他们想知道串扰干扰可能导致 IC 输出错误的条件。 您可以在此处看到一些尖峰达到 VIH (2V)。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    作为参考、这与以下问题直接相关: (+) SN74LVC2G07:Tsu 和 Th 规范咨询-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛


    在示波器截图中、我只看到一个波形-我需要同时查看输入和输出。

    此外、您能否提供原理图? 这是一个开漏器件、因此我需要知道上拉电阻器的强度、并且知道负载(布线长度和/或总负载电容)会很有帮助。

    为了给您一些有关该器件工作原理的信息-它是开漏的,所以输出只被 SN74LVC2G07拉低。 这意味着上升沿完全取决于外部电路。 kΩ、 μs 您有一个连接到3.3V 电源的10k Ω 上拉电阻器和一个典型值为50pF 的负载、则输出端的上升沿将大约为 t_r = 2.2 * 10e3 * 50e-12 = 1.1 μ s。

    从提供的示波器屏幕截图中可以看出、信号似乎超过器件的阈值电压(1.65V、红色箭头)大约0.5ns、这将不足以导致上述输出发生任何变化。 如果我错了、请纠正我的问题-在我看来、这是一个放大视图、显示的总时间为50ns。

    对于开漏器件、即使输入干扰为10或20纳秒、也不会因输出工作方式而导致输出状态变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。 我需要检查客户的原理图。 您知道某些客户对此器件非常保密、因为 E2E 是公共阶段。  

    根据上述说法、只要输入干扰的持续时间小于输出端的上升沿、开漏器件就应该有时间进入输出状态。 如果我理解不正确、请更正我。 谢谢。

    最棒的

    斯坦利   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    [引用 userid="406696" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011551/sn74lvc2g07-glitch-consult/3738707 #3738707">由于 E2E 是公共阶段、因此您知道某些客户对此器件非常保密。  [/报价]

    如果您需要专有或敏感方面的帮助、您可以创建一个对公众不可见的内部 E2E 线程。

    [引用 userid="406696" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011551/sn74lvc2g07-glitch-consult/3738707 #3738707"]只要输入干扰的持续时间小于输出端的上升沿,开漏器件就应该有时间翻转输出状态。

    我建议 将任何"毛刺脉冲"保持比输出上升时间短得多。 如果输入干扰与输出上升时间的宽度相同、则输出将有时间上升、从而传播干扰。

    下面是一个具有慢速输出和两个输入脉冲的仿真示例-一个是输出上升时间的长度、另一个则要短得多:

    为了避免任何下游器件接收到脉冲、电压应保持远低于 Vcc/2。