This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:外部上拉电阻器限制

Guru**** 2592510 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008752/txs0102-external-pullup-resistor-limitation

器件型号:TXS0102

尊敬的团队:

根据我的理解 、TXS0102不需要外部上拉电阻器。 如果客户添加了外部电阻器、他们可以获得更大的驱动能力、对吧? 但驱动器功能的限值为10mA、因此外部上拉电阻器具有最小限值。 在下面的原理图中、对于端口、电流为1.8/(3.3k//10k)=0.72mA;对于 B 端口、电流为 3.3/(3.3k//10k)=1.32mA。 两个电流都小于10mA、因此上拉电阻器正常、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我将深入了解这一点、并将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、
    TXS0102没有任何驱动强度。 因此、当驱动为低电平时、它不会吸收来自上拉电阻器的任何电流。 这将影响该器件的 VOL 电压。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf 、了解外部上拉电阻对 VOL 电压的影响。

    您还可以参阅 https://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf  以了解 TXS 器件的工作原理。 当驱动为低电平时、VOL 电压取决于输入驱动器灌入必要电流的能力。