请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102 尊敬的团队:
根据我的理解 、TXS0102不需要外部上拉电阻器。 如果客户添加了外部电阻器、他们可以获得更大的驱动能力、对吧? 但驱动器功能的限值为10mA、因此外部上拉电阻器具有最小限值。 在下面的原理图中、对于端口、电流为1.8/(3.3k//10k)=0.72mA;对于 B 端口、电流为 3.3/(3.3k//10k)=1.32mA。 两个电流都小于10mA、因此上拉电阻器正常、对吧?


谢谢、此致、
雪利