This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G04:是否可以使用 SN74AHCT1G04等反相缓冲器/驱动器(具有5V 电源、3.3V 正弦波输入)在输出 Y 中生成反相5V 正弦波?

Guru**** 2517720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008330/sn74ahct1g04-is-it-possiable-to-use-a-inverting-buffer-driver-like-sn74ahct1g04-with-5v-power-supply-3-3v-sinewave-input-to-generate-a-inverted-5v-sinewave-in-output-y

器件型号:SN74AHCT1G04

尊敬的

当使用有源晶体振荡器输出3.3V 正弦波时、我们希望将3.3V 正弦波更改为5V 正弦波。

  是否可以将 SN74AHCT1G04等反相缓冲器/驱动器与5V 电源、3.3V 正弦波输入一起使用、以在输出 Y 中生成反相5V 正弦波?

使用5V 电源供电时、输出波形为5V? 或3.3V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字输出为高电平或低电平;您将不会得到正弦波。

    要放大正弦波、请使用运算放大器。 您需要什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    SN74AHCT1G04器件是一款输出方波的数字缓冲器。 在5V 电源电压下、输出将为5V 、并且也会反转、但波形不会是正弦波。 输出的较高频率可进行滤波、以生成正弦输出波形。 这是您想要的吗?

    您还可以使用运算放大器器件来放大模拟信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian

    是的、安培最终可以意识到这一点。

    但是、是否有任何一个栅极 IC 可以实现这一点?

     晶体振荡 器电源电压为3.3V,输出为80MHz 正弦波信号;我们希望将其转换为5V 80MHz 正弦波信号,以便为协议芯片供电( 协议芯片由5V 供电)

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么80MHz 信号的波形很重要? 该协议芯片的确切型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极将仅输出方波、因此没有一个栅极 IC 可以这样做。 您需要在输出端使用无源滤波器、以使用栅极实现正弦输出波形。 由于标准 CMOS 器件不能具有缓慢的上升沿和下降沿、因此还需要具有施密特触发输入的器件、该器件允许正弦波输入。