This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:使用的是3.3V 至5.5V

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995747/sn74avc8t245-is-that-3-3v-to-5-5v-used

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

您好!

我能否将 SN74AVC8T245 IC 用于3.3V 至5V 电压逻辑电平转换器? 由于数据表中提到允许1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和3.3V 电压节点之间进行通用低压双向转换。

请向我说明,我是否可以使用双向3.3V 至5V 电压逻辑电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 不在该列表中。 且5V 高于绝对最大额定值。

    只需使用 SN74LXC8T245即可。