请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC8T245 主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245
您好!
我能否将 SN74AVC8T245 IC 用于3.3V 至5V 电压逻辑电平转换器? 由于数据表中提到允许在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和3.3V 电压节点之间进行通用低压双向转换。
请向我说明,我是否可以使用双向3.3V 至5V 电压逻辑电平转换器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我能否将 SN74AVC8T245 IC 用于3.3V 至5V 电压逻辑电平转换器? 由于数据表中提到允许在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和3.3V 电压节点之间进行通用低压双向转换。
请向我说明,我是否可以使用双向3.3V 至5V 电压逻辑电平转换器。