This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:自动器件建议:2us 输入信号上升时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-Q1, SN74LXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990637/sn74lvc8t245-auto-device-recommendation-2us-input-signal-rise-time

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245-Q1

大家好、

客户正在使用 SN74LVC8T245-Q1。 输入信号上升时间无法满足数据表中的要求。 100Ω 引脚具有 RC 滤波器(Δ V+3.3nF)、由于系统中的噪声、RC 滤波器无法在系统中移动。

您可以为客户推荐新器件吗? 它必须是汽车器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要一个具有施密特触发输入的器件。

    是否可以添加单独的缓冲器? 还是使用 在所有信号上都具有上拉电阻器的转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    SN74LXC8T245-Q1将是输入端包含施密特触发器的 P2P 替代产品、因此在该应用中不会出现问题。 我建议他们切换到该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan,

    感谢您的支持。 我将与客户核实。

    此致

    郭松珍