Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-Q1, SN74LXC8T245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC8T245 主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245-Q1
大家好、
客户正在使用 SN74LVC8T245-Q1。 输入信号上升时间无法满足数据表中的要求。 100Ω 引脚具有 RC 滤波器(Δ V+3.3nF)、由于系统中的噪声、RC 滤波器无法在系统中移动。
您可以为客户推荐新器件吗? 它必须是汽车器件。