This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:为何在数据表中将1V 更改为0.95V

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990748/lsf0101-why-is-1v-changed-to-0-95v-in-the-datasheet

器件型号:LSF0101

大家好、

我想问是否可以使用 LSF0101将1V 传输到1.8V?

它说"允许在之间进行双向电压电平转换  

0.95V  1.8/2.5/3.3/5V "。

在修订历史记录中、它显示"将双向电压电平转换从1.0更改为0.95"、您能告诉我原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yanni、

    1V 至1.8V 将起作用。 进行此更改可能是为了更好地突出显示1V 电源的一些容差。