Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74GTL2003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74GTL2003 主题中讨论的其他器件:LSF0108、
您好!
我正在考虑在我的设计中使用此器件。 我想澄清移位电压电平的规格。
数据表中显示的所有应用示例仅显示从1.8V 到5V 的电压转换。
是否可以将3.3V (CMOS)转换为5V (TTL)?
谢谢、