This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:SN74GTL2003:是否可以将3.3V 转换为5V?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003521/sn74gtl2003-sn74gtl2003-is-it-possible-to-translate-3-3v-to-5v

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件:LSF0108

您好!

我正在考虑在我的设计中使用此器件。 我想澄清移位电压电平的规格。  

数据表中显示的所有应用示例仅显示从1.8V 到5V 的电压转换。

是否可以将3.3V (CMOS)转换为5V (TTL)?

谢谢、