This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304是否可用于传输 I2C 信号?

Guru**** 2971880 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0102, TXB0104, LSF0204, TXS0104E, LSF0204D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002581/txb0304-can-txb0304-be-used-to-transfer-i2c-signal

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: LSF0102、 TXB0104、 LSF0204、 TXS0104E、 LSF0204D

尊敬的 TI:

TXB0304是否可用于传输 I2C 信号? 如果是、我们应该关注上拉电阻器的哪些方面? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    你有什么答复吗? 我们发现、1.8V 侧电源轨已被 TXB0304下拉、I2C 通信在 我们的板上是不正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXB 不支持 I2C 等开漏信号。 它用于推挽应用。  

    对于 I2C、请改用 TSX0102或 LSF0102。  

    请参阅 [常见问题解答]对于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO、 RGMII、I2S 等


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、BTW、我们是否有 TXSxxxx/LSFxxx 产品与 TXB0104引脚相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0104E 和 LSF0204D 将为 P2P。 这两个器件都是漏极开路器件、因此更适合 I2C。 请注意、不带"D"后缀的 LSF0204也将为 P2P、但为高电平有效、而不是低电平有效。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查过、TXS0104E 似乎没有 TXB0304的 P2P 封装、请帮助再次确认。

    而 LFS0204有一种类型的封装(UQFN)、与 TXB0304引脚相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、  


    您最初是否打算询问 TXB0304的 P2P? 有关 TXB0104的 P2P 的第一个问题。

    尽管如此、您还是正确的、TXS0104E 和 TXB0304没有 P2P 软件包。  
    TXB0104和 TXS0104E 将具有 P2P PW 封装。



    LSF 封装都是 P2P、其 TXB 等效。  

    希望这对您有所帮助!
    Rami