This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108是否可以相互连接?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002104/txb0108-can-txb0108-be-connected-each-other

器件型号:TXB0108

 大家好、

 我的一位客户 将使用 TXB0108进行以下连接。

  CPU 输出引脚(3.3V、IO=+/-4mA)-> TXB0108 (B 侧、3.3V)-> TXB0108 (A 侧、1.8V)-> TXB0108 (A 侧、1.8V)-> TXB0108 (B 侧、3.3V)-> CPU 输入引脚(3.3V)。

 此外 、由于缓冲器输入连接、TXB0108 (A 侧、1.8V)和 TXB0108 (A 侧、1.8V)之间的连接线具有大约30pF 的电容。  

 他们对用于连接的 TXB0108有一些疑问。

 请给我回复。

 问题1. 此连接"TXB0108 (A 侧、1.8V)-> TXB0108 (A 侧、1.8V)"是否没有问题? 其信号 频率为1MHz。 1 MHz 信号能否正确传输?

 问题2. 如果 CPU 输出信号的 deltaT/deltaV 超过最大建议值、您认为这种连接会发生什么情况?

 问题3. 3.3V VCC 和1.8V VCC 时的内部单脉冲宽度是多少? 它大约是50ns 吗?

 问题4. 什么是由内部单脉冲控制的输出逆变器 IOH/IOL?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB µA 的驱动强度为20 μ H、但 TXB 输入的驱动强度为2mA。

    (边缘加速器具有更高的驱动强度、但这并不能保证工作。)

    应使用缓冲(单向或方向控制)电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Clemens、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。