大家好、
我的一位客户 将使用 TXB0108进行以下连接。
CPU 输出引脚(3.3V、IO=+/-4mA)-> TXB0108 (B 侧、3.3V)-> TXB0108 (A 侧、1.8V)-> TXB0108 (A 侧、1.8V)-> TXB0108 (B 侧、3.3V)-> CPU 输入引脚(3.3V)。
此外 、由于缓冲器输入连接、TXB0108 (A 侧、1.8V)和 TXB0108 (A 侧、1.8V)之间的连接线具有大约30pF 的电容。
他们对用于连接的 TXB0108有一些疑问。
请给我回复。
问题1. 此连接"TXB0108 (A 侧、1.8V)-> TXB0108 (A 侧、1.8V)"是否没有问题? 其信号 频率为1MHz。 1 MHz 信号能否正确传输?
问题2. 如果 CPU 输出信号的 deltaT/deltaV 超过最大建议值、您认为这种连接会发生什么情况?
问题3. 3.3V VCC 和1.8V VCC 时的内部单脉冲宽度是多少? 它大约是50ns 吗?
问题4. 什么是由内部单脉冲控制的输出逆变器 IOH/IOL?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。