This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:和 TXS0206-029

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029

器件型号:TXS0206
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45

您好!

实际上、我对 TXS0206 TXS0206-029有几个问题。 我不熟悉 SD 接口、在检查支持线程后、我找不到我想要的内容。

  1. 在这两个器件中、方向控制是如何处理的?
    1. 设备是否会监测流量协议并自动更改方向?
  2. TXS0206 Vccb 和 TXS0206-029 Vccb O/P 之间有何差异?
    1. 它们都是馈送 VccB、那么 O/P 代表什么?
      1. 这是否意味着输出?
  3. 图1 SD 卡参考设计中的 TXS0206 WP 和 CD 以及 TXS0206-029 WP/CD 引脚似乎都连接到 Vcca 和 Vccb 电源域。
    1. 这里发生了什么情况、而这里应该发生什么情况?
    2. WP 和 CD 应该位于 Vcca 还是 Vccb?
    3. 如果它们应该在 Vcca 上、那么 TXS0206 TXS0206-029 WP、CD 和 WP/CD 引脚是否在 Vcca 电源域中运行?
  4. TXS0206-029在第3页的端子功能表中指示、WP/CD 只连接到 SD 卡连接器的 WP 引脚。
    1. 但是、图中的参考设计 第2页的1显示 WP/CD 也连接到 SD 卡连接器的 CD 引脚。
      1. 哪一项是正确的、参考设计还是表格?
  5. 对于 TXS0206-029、WP/CD 共享引脚如何工作?
    1. 它们是 TXS0206和其他一些我见过的器件中的独立引脚。
  6. 需要明确的是、TXS0206-029 LDO 固定为2.9V、因此这不适用于需要1.8V 电压的 SD 卡-对吧?
  7. TXS0206是否支持 SD UHS-I 速度等级10?
    1. 您是否建议使用其他器件/系列来支持 SD UHS-I 速度等级10?

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!


    [报价 userid="486815" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029在两个器件中、方向控制是如何处理的?[/quot]

    这些是自动方向感应器件。 请参阅 TXU0206-029数据表的第18页

    [引用 userid="486815" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029 "] TXS0206 Vccb 和 TXS0206-029 Vccb O/P 之间有何区别?

    是的、O/P 表示输出。 这是'-029'在器件命名中的来源。

    [引用 userid="486815" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029 "]图1 SD 卡参考设计中的 TXS0206 WP 和 CD 以及 TXS0206-029 WP/CD 引脚似乎都连接到 Vcca 和 Vccb 电源域。

    WP 和 CD 用于写保护和卡检测。 它们在内部上拉至 VCCA、因此、如果处理器和 SD 卡连接器上的相关引脚保持悬空状态、则它们将具有已知的高电平状态、而不是未知的悬空状态。  

    [引用 userid="486815" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029 ]TXS0206-029在第3页的"终端功能"表中指示、WP/CD 仅连接到 SD 卡连接器的 WP 引脚。
    Unknown 说:
    哪一项是正确的、参考设计或表是正确的?

    我会说它们都是正确的、但设计更正确。 但我看到,说明中没有提到裁谈会,似乎是不完整的。 两者均可使用 WP/CD。 它只是一个连接到 Vcca 的100k Ω 上拉电阻器。 如果您选择将其集成、则可以将其仅用于 WP 或两者。  

    [引用 userid="486815" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029 ]TXS0206-029 WP/CD 共享引脚的工作原理是什么?
    1. 它们是 TXS0206和其他一些我见过的器件中的独立引脚。
    [/报价]

    这在我的最后一个回答中已经介绍过、但我将在这里重复。 这只是一个上拉电阻器。 如果您将 WP/CD 引脚用于两个输入、则电流将被分离。 左侧是029、右侧是 TXS0206

        

    [引用 userid="486815" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029 "]要清楚一点,TXS0206-029 LDO 固定在2.9V,因此这不适合需要1.8V 的 SD 卡-正确?[/QUEREST]

    没错。 该器件专为工作电压为2.9V 的存储卡而设计

     

    [引用 userid="486815" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029 ]TXS0206是否支持 SD UHS-I 速度等级10?
    1. 您是否建议使用其他器件/系列来支持 SD UHS-I 速度等级10?
    [/报价]

    我不是很确定你在这里的意思。 我的理解是、UHS-1表示大约100Mbps、时钟频率为100Mhz、而速度等级10表示10MBps、我认为它也有10MHz 的时钟。 我对这方面的技术细节的了解有点有限、所以如果我错了、我是对的。 不过、在这种情况下、对于 UHS-1、TXS 可能无法处理此问题。 我建议使用 SN74AXC2T45或任何其他 AXC 器件系列等集成器件。 它们可支持高达190MHz 的频率。


    谢谢、
    Rami