https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001450/txs0206-and-txs0206-029
器件型号:TXS0206主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45
您好!
实际上、我对 TXS0206和 TXS0206-029有几个问题。 我不熟悉 SD 接口、在检查支持线程后、我找不到我想要的内容。
- 在这两个器件中、方向控制是如何处理的?
- 设备是否会监测流量协议并自动更改方向?
- TXS0206 Vccb 和 TXS0206-029 Vccb O/P 之间有何差异?
- 它们都是馈送 VccB、那么 O/P 代表什么?
- 这是否意味着输出?
- 它们都是馈送 VccB、那么 O/P 代表什么?
- 图1 SD 卡参考设计中的 TXS0206 WP 和 CD 以及 TXS0206-029 WP/CD 引脚似乎都连接到 Vcca 和 Vccb 电源域。
- 这里发生了什么情况、而这里应该发生什么情况?
- WP 和 CD 应该位于 Vcca 还是 Vccb?
- 如果它们应该在 Vcca 上、那么 TXS0206和 TXS0206-029 WP、CD 和 WP/CD 引脚是否在 Vcca 电源域中运行?
- TXS0206-029在第3页的端子功能表中指示、WP/CD 只连接到 SD 卡连接器的 WP 引脚。
- 但是、图中的参考设计 第2页的1显示 WP/CD 也连接到 SD 卡连接器的 CD 引脚。
- 哪一项是正确的、参考设计还是表格?
- 但是、图中的参考设计 第2页的1显示 WP/CD 也连接到 SD 卡连接器的 CD 引脚。
- 对于 TXS0206-029、WP/CD 共享引脚如何工作?
- 它们是 TXS0206和其他一些我见过的器件中的独立引脚。
- 需要明确的是、TXS0206-029 LDO 固定为2.9V、因此这不适用于需要1.8V 电压的 SD 卡-对吧?
- TXS0206是否支持 SD UHS-I 速度等级10?
- 您是否建议使用其他器件/系列来支持 SD UHS-I 速度等级10?
谢谢!