Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1000120/lsf0204-lsf0204qpwrq1
器件型号:LSF0204主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774
您好!
我们是否可以将 LSF0204QPWRQ1器件用于 JTAG 电平转换(3.3V 至1.8V)作为推挽式?
因为 TCK 引脚需要下拉电阻器、所以请确认 LSF0204QPWRQ1器件适合此应用吗?
请建议。
Rajan