This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204QPWRQ1

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1000120/lsf0204-lsf0204qpwrq1

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好!

我们是否可以将 LSF0204QPWRQ1器件用于 JTAG 电平转换(3.3V 至1.8V)作为推挽式?

因为 TCK 引脚需要下拉电阻器、所以请确认 LSF0204QPWRQ1器件适合此应用吗?

请建议。

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    否、LSF 系列转换器不能与下拉电阻器配合使用。 我们所有的自动双向电压转换器都是如此。

    我知道 JTAG 是一种单向协议--您可以使用 SN74AXC4T774等器件吗?

    此处第9页有一份应用报告提到了这一点: SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低压转换(修订版 B)