This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:继续问题主题:更高的推挽电阻

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881589/lsf0204-continue-the-question-thread-higher-push-pull-resistor

器件型号:LSF0204

大家好、  

让我继续提出这个问题。  https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/861992

大约3、添加电阻器。 (请参阅随附的 e2e 线程)

-您能否详细解释器件低电平输出电压的影响?

2. 约4. RC 电路(请参阅随附的 e2e 螺纹)

-它应该去掉 RC 电路的电容器、对吧? 因为速度太慢。

3. 如果速度太慢、您能解释一下故障模式吗?

谢谢、

Uchihara

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Masayuki Uchihar"]

    大约3、添加电阻器。 (请参阅随附的 e2e 线程)

    -您能否详细解释器件低电平输出电压的影响?

    [/报价]

    在承载电流的电线上使用串联电阻器将导致电阻器上的压降,如欧姆定律所述:V = I*R

    将低电平驱动到 LSF 器件的一侧时、电流通过器件流入驱动器。 从~1:09开始的"使用 LSF 系列进行下行转换"视频中对此进行了很好的描述。

    在这里、我添加了一个蓝色串联电阻器。 您可以看到、为了运行器件、一些电流必须流经该电阻器、因此下一级输入端的电压将高于预期。

    [引用用户="Masayuki Uchihar"]

    2. 约4. RC 电路(请参阅随附的 e2e 螺纹)

    -它应该去掉 RC 电路的电容器、对吧? 因为速度太慢。

    [/报价]

    是的、移除电容器。

    [引用用户="Masayuki Uchihar"]

    3. 如果速度太慢、您能解释一下故障模式吗?

    [/报价]

    我不能100%确定您的意思。 如果您讨论的是慢速边沿、则问题是振荡和击穿电流、如下所述:  

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%2520slow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    您能否查看我再次附上的原理图?

    3.3V 的电压源 需要1uF 的输出电容。 因此、似乎1uF 电容器添加到 VrefA 中。 你怎么看? 没问题吗?

    感谢您的支持。

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VrefA 引脚上的电容不会真正影响 LSF0204的运行。 更重要的问题是从 LSF0204流入为电压供电的 IC (3.3V)的电流。 如果这是一个线性稳压器、并且它仅为 LSF0204供电、则反向电流可能会导致调节中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    二极管上、以避免反向电流?

    谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    否、阻止电流将使 LSF0204停止工作。  如有必要、可在接地端添加一个电阻器以灌入电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我只需要在 Vref A 到 Grand 之间添加电阻器吗?

    谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的系统设计。 线性稳压器是否驱动其他任何东西?  这些器件需要多大的电流?

    您的目标应该是防止电流返回到稳压器、同时仍然为从 LSF0204的 VrefA 引脚获取电流提供一条路径。 LSF0204的偏置电路需要一些电流才能工作(~=(5V - 3.3V - 0.7V)/200kOhm = 5uA --本视频中提供了详细信息: LSF Bias Video ) 如果电路中没有其他器件,则电阻器将起作用。

    流经电阻器的电流受欧姆定律(V = I * R)的约束、因此、如果您希望在3.3V 电压下至少有5uA 的电流流经电阻器、则可以使用的最大电阻器值为:R = V/I = 3.3V/6uA = 660k Ω。 我建议使用一个较小的电阻器来获得安全裕度- 330kohm 应该可以正常工作(330kohm 将在3.3V 时灌入10uA)。