大家好、
让我继续提出这个问题。 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/861992
大约3、添加电阻器。 (请参阅随附的 e2e 线程)
-您能否详细解释器件低电平输出电压的影响?
2. 约4. RC 电路(请参阅随附的 e2e 螺纹)
-它应该去掉 RC 电路的电容器、对吧? 因为速度太慢。
3. 如果速度太慢、您能解释一下故障模式吗?
谢谢、
Uchihara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
让我继续提出这个问题。 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/861992
大约3、添加电阻器。 (请参阅随附的 e2e 线程)
-您能否详细解释器件低电平输出电压的影响?
2. 约4. RC 电路(请参阅随附的 e2e 螺纹)
-它应该去掉 RC 电路的电容器、对吧? 因为速度太慢。
3. 如果速度太慢、您能解释一下故障模式吗?
谢谢、
Uchihara
[引用用户="Masayuki Uchihar"]
大约3、添加电阻器。 (请参阅随附的 e2e 线程)
-您能否详细解释器件低电平输出电压的影响?
[/报价]
在承载电流的电线上使用串联电阻器将导致电阻器上的压降,如欧姆定律所述:V = I*R
将低电平驱动到 LSF 器件的一侧时、电流通过器件流入驱动器。 从~1:09开始的"使用 LSF 系列进行下行转换"视频中对此进行了很好的描述。
在这里、我添加了一个蓝色串联电阻器。 您可以看到、为了运行器件、一些电流必须流经该电阻器、因此下一级输入端的电压将高于预期。
[引用用户="Masayuki Uchihar"]
2. 约4. RC 电路(请参阅随附的 e2e 螺纹)
-它应该去掉 RC 电路的电容器、对吧? 因为速度太慢。
[/报价]
是的、移除电容器。
[引用用户="Masayuki Uchihar"]
3. 如果速度太慢、您能解释一下故障模式吗?
[/报价]
我不能100%确定您的意思。 如果您讨论的是慢速边沿、则问题是振荡和击穿电流、如下所述:
https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%2520slow
这取决于您的系统设计。 线性稳压器是否驱动其他任何东西? 这些器件需要多大的电流?
您的目标应该是防止电流返回到稳压器、同时仍然为从 LSF0204的 VrefA 引脚获取电流提供一条路径。 LSF0204的偏置电路需要一些电流才能工作(~=(5V - 3.3V - 0.7V)/200kOhm = 5uA --本视频中提供了详细信息: LSF Bias Video ) 如果电路中没有其他器件,则电阻器将起作用。
流经电阻器的电流受欧姆定律(V = I * R)的约束、因此、如果您希望在3.3V 电压下至少有5uA 的电流流经电阻器、则可以使用的最大电阻器值为:R = V/I = 3.3V/6uA = 660k Ω。 我建议使用一个较小的电阻器来获得安全裕度- 330kohm 应该可以正常工作(330kohm 将在3.3V 时灌入10uA)。