This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4503B:缓冲器建议

Guru**** 2911120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882336/cd4503b-buffer-recommendation

器件型号:CD4503B
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

大家好、

我的客户需要一些缓冲器和以下要求、您能否帮助推荐 BU 的明星产品?

谢谢!

1、4通道以上、单向、信号速率>50MHz、电源为1.8V/3.3V

2.超过4通道、双向、信号速率>50MHz、电源为1.8V/3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V/3.3V 是什么意思? 该范围内是否有单个电压或电平转换器?

    "两个方向"是否意味着不同的信号具有不同的方向、或者相同的信号切换方向? 在后一种情况下、是否有方向控制信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请根据 Clemens 的要求、通过其他输入内容澄清您的问题。  

    似乎无需电平转换器;但是、SN74AXC8T245是一款8通道缓冲电平转换器器件、支持>50MHz (所需的工作频率是多少?) 并可在0.65至3.6V 的范围内运行。

    使用双 DIR 引脚、IO 可以从 A 变为 B 或从 B 变为 A。需要从外部控制 DIR 信号。