请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882336/cd4503b-buffer-recommendation
器件型号:CD4503B主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245
大家好、
我的客户需要一些缓冲器和以下要求、您能否帮助推荐 BU 的明星产品?
谢谢!
1、4通道以上、单向、信号速率>50MHz、电源为1.8V/3.3V
2.超过4通道、双向、信号速率>50MHz、电源为1.8V/3.3V