This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:混淆 OE 引脚下拉电阻器

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882325/txb0104-confusion-regarding-oe-pin-pulldown-resistor

器件型号:TXB0104

您好!  

我正在使用此电平转换器,以便我的 PIC18F4520 (5V -主器件-微控制器 )可以使用 SPI 与 LSMDS3H (3.3V -从器件-惯性模块)通信。  此外、我的系统中还有其他不使用任何电平转换的从器件。

1) 1)惯性模块有自己的芯片选择线路、我是否需要通过移位器运行?

2) 2)我的主要问题是 OE 引脚;我需要将多大尺寸的电阻器用作接地下拉电阻器? 我在数据表中难以找到答案。

  • 微控制器上任何 I/O 引脚灌入/拉出的最大电流= 25mA
  • 微控制器上任何 I/O 引脚的输入泄漏电流= 200nA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果片选是3.3V 输入、 并且由您的 PIC 上的5V 输出控制、则需要对其进行移位。

    OE 引脚不需要高速切换;电阻器值实际上无关紧要。 kΩ 10 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    Josh、

    您还可以参阅以下有关 OE 引脚的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/867354