请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 您好!
我正在使用此电平转换器,以便我的 PIC18F4520 (5V -主器件-微控制器 )可以使用 SPI 与 LSMDS3H (3.3V -从器件-惯性模块)通信。 此外、我的系统中还有其他不使用任何电平转换的从器件。
1) 1)惯性模块有自己的芯片选择线路、我是否需要通过移位器运行?
2) 2)我的主要问题是 OE 引脚;我需要将多大尺寸的电阻器用作接地下拉电阻器? 我在数据表中难以找到答案。
- 微控制器上任何 I/O 引脚灌入/拉出的最大电流= 25mA
- 微控制器上任何 I/O 引脚的输入泄漏电流= 200nA